结果:找到"讨论 陶瓷 天线 3216 5220",相关内容741条
  • 为什么99氧化铝陶瓷比96氧化铝陶瓷贵
  • 为什么99氧化铝陶瓷比96氧化铝陶瓷贵探讨这个问题前,我们先来了解下什么是99%氧化铝陶瓷:99.6%的氧化铝陶瓷是一种高纯度、高硬度、高温度抗性和高耐腐蚀性的工程陶瓷材料,其中氧化铝含量高达99.6%以上。它具有良好的物理、化学和机械性能,例如优异的绝缘性能、高热导率、低介电常数、低介质损耗、高抗弯强度、高耐磨性和耐腐蚀性等。99.6%的氧化铝陶瓷具有广泛的应用领域,例如电子、机械、航空航天、化工、医疗、照明等领域。在电子领域中,99.6%的氧化铝陶瓷常用于制造高功率、高频率和高可靠性的电子元器件和线路板;在机械领域中,99.6%的氧化铝陶瓷常用于制造轴承、气动和液压元件等高性能零部件;在...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线路板 基覆铜板 发帖人:斯利通陶瓷电路板 发帖时间:2023-05-17 15:57:00
  • HH15N5R6B500CT详细参数陶瓷电容器C0G,NP00402
  • 型号:HH15N5R6B500CT电容:5.6pF容差:±0.1pF电压-额定:50V温度系数:C0G,NP0工作温度:-55°C~125°C特性:高Q值,低损耗,超低ESR等级:-应用:RF,微波,高频故障率:-安装类型:表面贴装,MLCC封装/外壳:0402(1005公制)大小/尺寸:0.039"长x0.020"宽(1.00mmx0.50mm)高度-安装(最大值):-厚度(最大值):0.022"(0.55mm)概述MLCC由导电材料和电极组成。为实现芯片式SMT的小型化、高密度和高效率,采用了陶瓷电容器。WTCHH系列MLCC在高频率下使用,一般具有小的电容温度系数,典型在NP0(C0G...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电容器 发帖人:szmjd 发帖时间:2022-11-18 11:18:00
  • 陶瓷线路板与FR线路板的区别
  • 陶瓷基板是特种pcb板材的一种,具有很好的导热效果,绝缘性能,以及较高的介电常数,在散热领域终端产品使用广泛。常用的陶瓷基材料包括氧化铝、氮化铝、氧化锆、ZTA、氮化硅、碳化硅等。FR线路板是指以环氧玻璃纤维布作为主要材料的线路。那么,陶瓷基板与普通PCB板材区别在哪?一、陶瓷基板与pcb板的区别1、材料不同。陶瓷基板是无机材料,核心是三氧化二铝或者氮化铝;普通pcb板采用FR4玻纤板,是有机材料。普通pcb板可以多层压合,陶瓷多层线路板以LTCC为主流,斯利通目前正在研发的陶瓷多层工艺区别传统方法,以磁控溅射新技术在完成金属化制作的陶瓷线路板上生长一层陶瓷介质,再在这层介质上重新金属化制作...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线路板 FR线路板 发帖人:斯利通陶瓷电路板 发帖时间:2022-11-03 11:41:00
  • 斯利通陶瓷电路板分析陶瓷PCB板到底贵在哪里
  • 斯利通陶瓷电路板。陶瓷基板是指铜箔在高温下直接键合到氧化铝或氮化铝陶瓷基片表面(单面或双面)上的特殊工艺板。所制成的超薄复合基板具有优良的电绝缘性能,高导热特性,优异的软钎焊性和高的附着强度,并可像PCB板一样能刻蚀出各种图形,具有很大的载流能力。因此,陶瓷基板已成为大功率电力电子电路结构技术和互连技术的基础材料。陶瓷基板的特点1.机械应力强,形状稳定;高强度、高导热率、高绝缘性;结合力强,防腐蚀。2.极好的热循环性能,循环次数达5万次,可靠性高。3.与PCB板(或IMS基片)一样可刻蚀出各种图形的结构;无污染、无公害。4.使用温度宽-55℃~850℃;热膨胀系数接近硅,简化功率模块的生产工...
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: 斯利通电路板 PCB板 发帖人:斯利通陶瓷电路板 发帖时间:2020-04-25 19:25:00
  • 我强烈反对免费软件,我也不希望LCEDA免费
  • 我认为,世界上所有的物品都有他的价值,只是随着时代的不同其价值有所波动软件作为一种应用广泛的东西,它当然有它的价值,而价值数字是多少是另一码事软件工程师们付出了劳动,付出了心血,他们设计出来的东西,当然是要值钱的,反过来说,一个免费的东西,负责开发它的人心态也会相当不professional,导致它自身的品质下降必须要让产品的开发者意识到,产品是有市场价值的而且,明确的会给他们带来金钱的收益,只有这样团队才会以professional的态度去做事,反过来促进了产品本身的提升在此郑重提出建议:在LCEDA还不算成熟的时候,价格可以稍微低一些,然后等到功能比较完善了,开发团队自己对自己的产品比较...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:齐园2081 发帖时间:2020-04-18 13:44:00
  • 陶瓷线路板在PCB打样的整体过程解析
  • 陶瓷PCB线路板打样就是指印制电路板在批量生产前的试产,主要应用为电子工程师在设计好电路完成线路板之后,斯利通陶瓷PCB打样的时候,会向工厂进行小批量试产的过程,即为线路板打样。而线路板打样的生产数量一般没有具体界线,一般是工程师在产品设计未完成确认和测试之前,都称之为线路板打样。
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 线路板 PCB设计 发帖人:斯利通陶瓷电路板 发帖时间:2019-05-29 14:20:00
  • 所使用的传感器陶瓷基板当中比较普遍的存在哪些呢?
  • 随着物联网的发展,传感器的应用将会越来越多,甚至将来我们可能生活在一个由传感器组建的世界里,杰德的汽车传感器就是一个很好地例子,从中我们可以看出传感器的核心部件:基板。目前传感器基板主要分为三种,PCB在使用的过程当中,一种是普通的基板,材料一般是纸、树脂之类的,再就是金属基板,有铜基板、铝基板等等,最后就是我们要讲的重点,陶瓷基板。陶瓷基板种类也很多,有氧化铝陶瓷基板、氮化铝陶瓷基板、氧化硅陶瓷基板等等。斯利通QQ:2134126350斯利通电话:155-2784-6441
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 基板 金属化设计 发帖人:斯利通陶瓷电路板 发帖时间:2019-05-28 16:54:00
  • 还在用水冷吗?太LOW,陶瓷PCB让你随意超频
  • 个人PC经过在国内的这几十年发展,已经普及到千家万户,人们的需求在也不是一个奔腾4代处理器就能满足得了的。网络游戏同样跟随着硬件的进步不断飞跃,现在网络游戏的受众面之广真的是可以覆盖全年龄段,但是游戏与硬件更新的这么快,个人PC的更新速度根本跟不上,现在国内一台个人PC的寿命最少也有两年(当然,土豪除外),那出了新的大型游戏的时候硬件配置不够玩不了,高端PC又那么贵,这时候怎么办呢?这时就诞生了一个新的群体——超频玩家(overclocker)。超频,从字面意思理解就是超过频率,实际上也就是这个意思。电脑的超频就是通过计算机操作者的超频方式将CPU、显卡、内存等硬件的工作频率提高,让它们在高...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: pcb PCB 发帖人:斯利通陶瓷电路板 发帖时间:2017-11-02 11:23:00
  • 汽车车灯革命,LED陶瓷PCB大行其道
  • 汽车的普及程度已经越来越高,人们对汽车的要求也不仅仅只存在于四个轮子能够跑,现在的汽车,对于软性需求的卖点越来越看重,包括内饰、中控、外观等等,动力的需求已经成为比较边缘化的需求。而这些软性需求里面,排第一位的就是外观了,绝大部分人买车第一要求就是看得顺眼,从领克、蔚等为代表的新国产的热卖不难看出,时尚科技前沿的外观可以让人们忽略很多硬件方面的需求,当然,这也不是说国产的车已经配备不好,其核心与现在用车群体的青年化不无关系。而汽车外观上,影响“颜值”很大的部分来自于车灯。车灯的发展在我们不知不觉之中进步飞快,从最初的卤素灯到氙气灯,再到现在主流的LED灯,其实也不过只用了十年不到的时间,更不...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PCB 发帖人:斯利通陶瓷电路板 发帖时间:2017-10-31 14:46:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: